This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:PD电源合规性测试和PD协议合规性测试失败

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659900/tps65982-pd-power-compliance-test-and-pd-protocol-compliance-test-fail

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我们有一个监视器项目,将TPS6.5982万用于TypeC USB/DP和PD源应用。

现在,我们遇到了一个问题,即存在许多合规性测试失败项目。 您能否为我们提供一些固件验证建议来解决这些失败项目? 谢谢

附加.pjt和失败项excel。

e2e.ti.com/.../TPS6.5982万FW_5F00_SP2_5F00_NDS_2D00_V0207.pjte2e.ti.com/.../Type-C-PD-Compliance-issue-0125.xls</s>0207. 0125.

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我注意到,您的.pjt文件中有3种基于针脚捆扎的不同配置。 您能否解释一下哪一个用于合规性测试?

    谢谢!
    Eric