This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:Linux驱动程序

Guru**** 2605255 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659122/tusb4041i-linux-driver

部件号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TUSB4041I,有一个问题。

如能提供建议,我将不胜感激。

---
我计划在Linux微型计算机上使用TUSB4041I。

您是否有适用于TUSB4041的Linux驱动程序?

我找不到TI的HP。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    TUSB4041I符合USB规范,因此它将自动加载作为Linux内核一部分的USB集线器类驱动程序。
    相同的驱动程序适用于所有USB集线器,而不管制造商如何。

    此致,
    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一