This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:振荡器1.8V?

Guru**** 2582555 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659632/tusb8044-1-8v-on-the-oscillator

部件号:TUSB8044

您好,

我想在我的TUSB8044设计中使用振荡器。 是否正确,必须按照数据表第20页所述,在1.8V电压下操作?  集线器本身可与1.1V和3.3V配合工作。 这意味着我的主板上有第三个电源。

是否可以访问EEPROM编程的文档?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Falko:

    数据表正确;振荡器必须为1.8Vpp。

    EEPROM编程可使用我们开发的软件GUI通过USB完成;仅建议在您的产品开发阶段进行此操作。 一旦投入生产,建议使用专业级工具在EEPROM焊接前对其进行编程,或在IST期间在电路板中进行编程。

    我刚刚向您发送了一个朋友请求,请接受它,以便我可以使用EEPROM编程GUI向您发送私人消息。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Falko:

    小型电平转换器或电阻分压器网络比添加第三条电源导轨的成本更低。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您的快速回答。