This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:IEC6.095万-1 2.0 报告

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659554/tps2553-iec60950-1-am2-0-report

部件号:TPS2553

您好,

在哪里可以下载 用于TPS2553的IEC6.095万-1 2.0 的报告?  我尝试在TI的网站和NEMKO的网站上都找到它,但找不到它。 谢谢

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kevin,

    很抱歉回复太晚,以下是链接: sps08.itg.ti.com/.../AllItems.aspx。

    如果您无法访问,请向我发送您的电子邮件地址。 我将通过邮件向您发送报告。

    此致,
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的回复。
    很遗憾,我无法访问它。 请将报告发送至Kevin.Lin@Avnet.com

    谢谢你

    此致,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    我已将报告发送给您。 如果没有其他问题,我将关闭该线程。

    谢谢你。

    此致,
    Bob