This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:BCC GPIO比特率

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659619/ds90ub953-q1-bcc-gpio-bit-rate

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

大家好,

我想知道BCC GPIO比特率。

如果 使用BCC_CONFIG.BC_FREQ_SELECT寄存器将其设置为10Mbps,我 认为每个GPIO终端以10Mbps的数据速率输入和输出。

这是否正确?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    DS90UB954-Q1反序列化器采样后向通道GPIO并发送每个后向通道帧时,延迟和抖动时间按一个后向通道帧的顺序排列,30 x 1/10 MHz = 3 µs,10 Mbps。

    以1/30的反向信道速率或334 kHz的速率对反向信道GPIO进行有效采样。 建议输入到后通道GPIO切换频率小于采样率的1/4,在此情况下为83.5 kHz。

    此致,
    佐伊