This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:每个电源引脚的典型和最大电源电流

Guru**** 2604025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657426/ds90ub964-q1-typical-and-max-supply-current-for-each-supply-pin

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ]每个电源引脚的典型和最大电源电流

您好,

数据表指定了多个引脚组(如VDD11,VDD18和VDDIO)的典型电流和电源电流。 但是,此针脚组包含多个针脚。 请告诉我每个引脚的典型和最大电流吗?


--------

典型      最大

VDD11      100      280      mA
VDD18      177.      240      mA

--------

VDD11 Gourp.

             典型   最大
VDD_CSI0
VDD_CSI1
VDDL1
VDDL2
VDD_FPD1
VDD_FPD2

VDD18组
              典型   最大
VDD18_P*
VDD18A
VDD18_FPD*


提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken
    只是告诉您,我正在调查此请求并查看我们是否可以提供任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Palaniappan,

    您是否获得了任何信息?

    感谢您的支持。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken
    我尚未看到按PIN细分的当前数据,但我仍在查看此数据以确认您。 让我试着在本周结束前为您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palaniappan,


    好的...非常感谢您的努力。
    我希望您可以找到信息...

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken
    我确认,很遗憾,我们没有单独的PIN值可供提供。 它们都按供油轨分组在一起,因此这就是您在数据表规格表中看到的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Palaniappan,

    感谢您的确认。 让我与我的客户讨论...

    度过一个愉快的周末!
    此致,