This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:EVM测试:各种寄存器问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659739/ds90ub960-q1-evm-testing-various-register-questions

部件号:DS90UB960-Q1

大家好,

我的客户在尝试使用我们的960 EVM + 953 EVM时遇到了一些关于寄存器的问题。 请告诉我您的想法。

  • 960:对于0x10寄存器,锁定指示和通过指示之间有何区别? 我猜基本问题是什么是锁定(锁定到特定RX上的信号?) 与PASS (数据通过信道?)比较。
  • 960:对于0x33寄存器(CSI_EN),LP00功能是什么? 低功耗?
  • 960:对于0x20寄存器(FWD_port),转发RX端口与将信道映射到CSI2端口之间有何区别? 据我所知,它只允许通过RX端口转发/传递数据,而另一个允许您将数据映射到特定的CSI-2端口(CSI0或CSI1)。 不是100 %。
  • 960:对于0x4C (FPD3_PORT_SEL),回读如何工作(概念或用例)? RX寄存器是否已读取,因为它具有RX用途?
    • 在同一注释中,寄存器0x32 (CSI_PORT_SEL)上的回读是否允许一个CSI-2端口将CSI-2数据读回解串器? 如果是,该数据将返回到哪里(使用BC到串行器返回RX?)?
  • 960:对于0x58 (BCC_config),在BC CRC上,我猜它正在使用BC对953传递给960的数据进行16位检查。 还是检查960在BC上传递回953的数据?
  • 960+953 BIST:为954+953配对编写BIST (和其他测试脚本)。 但是对于960+953配对,我可以使用相同的脚本,因为默认设备ID匹配(x7a,我可以修改),大多数寄存器函数地址匹配。 但我发现一些寄存 器功能似乎与960和954不匹配。 我的问题是:
    • BIST调用954中的0x04 (DEVICE_STS)寄存器检查接收器锁定状态。 在960中,0x04是"绑定状态",没有锁定指示灯。 我应该使用哪960个寄存器?
    • 在954中,BIST_ERR_COUNT寄存器为0x54。 在960中,它看起来是0x57?
    • BIST调用使用寄存器0x4D读取954的“BIST锁定状态”。 在960中,0x4D 是RX_PORT_STS1。 哪960个寄存器应该使用?

此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
    我们应该把讨论移到离线讨论,因为这些讨论涉及很多不同的主题和很多细节。