This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1特定引脚的电流消耗

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657315/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1-current-consumption-on-certain-pins

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

DS90UB954-Q1的电流 消耗分为以下引脚:

VDDIO

引脚7和引脚29

VDD18_CSI

引脚17

VDD18_P0

引脚45

VDD18_P1

引脚36

VDD18_FPD0

引脚40

VDD18_FPD0

引脚31

在测试条件下:

我以前有913个家庭的类似数据。 我的客户需要它来 选择铁氧体磁珠和计算压降。

你能提供954个吗?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr您好!

    我没有每个引脚的电流消耗。 大多数FB支持200mA以上,因此如果他们选择200mA FBS,应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hamzeh,

    感谢您推荐铁氧体磁珠等级。

    了解每个电源引脚上的电源电流对于铁氧体磁珠的压降计算也是必要的。
    这是客户必须为系统中的每个IC进行的最差案例分析的一部分。

    是否可以获得每个引脚的电流消耗?

    此致,
    Piotr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程,因为此讨论已脱机。