This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-DC1连接器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658957/ds90ub953-q1-ds90ub953-dc1-connector

部件号:DS90UB953-Q1

大家好,

是否可以共享 DS90UB953-DC1 (953摄像机-子卡)文件(BOM,布局)?

我最感兴趣的是953EVM中的连接器。

Piotr

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piotr
    请使用BU应用程序获取EVM相关文件,或使用内部Helpme论坛之一获取与演示相关的原理图/布局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程,因为此线程已脱机。