This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:内部上拉和下拉状态的状态

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658538/dp83822i-state-of-internal-pull-up-and-pull-down-state

部件号:DP8.3822万I

你(们)好

确认重置后,内部上拉/下拉是否将处于活动状态?

此致

Varun R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    下面是确认重置期间DP8.3822万的针脚状态表。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob Rodrigues

    感谢您的回复。

    以上表格是否可通过TI.com在任何应用说明中找到?

    从上表中,我看到有几个引脚(RX_CLK,MDC,INT_N)具有数据表中未提及的内部PU/PD,这些PU/PD在重置后是否也被取消断言?

    我想,有打字错误RX_D1 --> 31而不是21。

    此致

    Varun R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Varun,

    此表将在下一个DS版本中提供。 该数据表修订版将在接下来的几周内在网上发布。

    表中指示的状态仅在已声明重置期间。

    感谢您指出打字错误Varun。

    此致,