This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:通过USB-C DRP,主机能否吸收电流?

Guru**** 2602295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659711/tps65983b-with-usb-c-drp-can-a-host-be-able-to-sink-current

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万TPS6.5981万

您好,

在USB Type C接口中,CC线路确定DFP (主机)和UFP (设备)。  此外,电源方向遵循DFP (源)和UFP (汇)标识。

我希望能够为DFP充电,因此DFP (主机)将吸收电流,但就数据主控而言,它将成为主机。

这些问题可能很简单,因此请原谅我的无知:

  • DRP (双角色端口/电源)是否必须配置PD PHY/控制器IC?
  • DFP可以是主机,但也可以是接收器电源吗?
    • UFP是否可以提供电源而不是提供散热电源?
  • 我希望能够使用PC上的USB C型接口,并创建一个集线器/坞站类型的设备,我可以将一个电源组和一个设备(例如 USB摄像头)。  我需要PC (DFP)从电源组/充电器或同时从两者获取电源,并同时与摄像头设备通信。  我假设我需要一个PD控制器来进行检测,并需要一个集线器IC来相应地路由数据线。  但是,我对它如何与DRP等一起工作有些模糊

谢谢。

此致,

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Perry:

    DRP (双角色端口/电源)是否必须配置PD PHY/控制器IC?
    - DRP由PD控制器IC定义。 拥有DRP将允许您在连接后交换数据和电源角色。 在PD规范中,这是数据角色交换或电源角色交换。

    DFP可以是主机,但也可以是接收器电源吗?
    UFP是否可以提供电源而不是提供散热电源?
    -对两者都是。 DFP将显示为源,但可以执行到UFP的数据角色交换或到接收器的电源角色交换。 您的另一个问题也可以这样做。

    最后一点,使用PD控制器即可实现。 我们有一个多端口适配器的参考设计,它的电源/数据使用类型与您提到的类似。 您可以通过以下链接查看该设计的设计文件: www.ti.com/.../tida-0.3027万

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Eric的快速响应。 我将查看您提供的链接,然后从此处开始。 这是一个很好的开始,知道至少我们尝试做的事情是可能的:)

    下一步,如何使用PD控制器执行此操作。

    此致,

    Perry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Perry:

    我建议使用TPS6.5981万或TPS6.5982万,因为83B仅推荐用于英特尔参考设计。 81和82都有许多关于如何使用它们的应用说明,它们都有一些您可以遵循的参考设计。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒 我来看看这些。

    谢谢Eric。

    此致,

    Perry