This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:连接到无源I2C设备的输出

Guru**** 2962260 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659672/tca9548a-outputs-connected-to-unpowered-i2c-devices

部件号:TCA9548A

使用TCA9548A,主电压为3.3V,芯片电压为3.3V。  其中一个输出端口连接到其他一些关闭的I2C设备。  当我们选择此端口时,它会挂起总线。   

TCA9548A能否以这种方式使用,或者器件内的PASS FET结构是否会导致未通电的I2C器件返回供电?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿JB63,

    "当我们选择此端口时,它会挂起总线。 "
    我不确定你在这里说什么。
    我想你说的是,通道X上的I2C线路被关闭/引用为零,然后再打开通道X。这里的问题是通道是引用GND还是充当浮动的高Z

    "器件内的PASS FET结构是否会导致未通电的I2C器件返回供电?"
    如果通道X被引用为GND,因为上拉电阻与VccX相连,VccX能够吸收电流,则SDA/SCL主线路将看到其主上拉电阻和VccX上拉电阻之间的电压。 这将形成分压器,并可能锁住总线。 我认为这种情况不会发生,但取决于电源....

    如果通道X是浮动高Z,则主I2C设备上的上拉电阻器可能允许电流流经它们, 通过PASS FET并进入VccX上的上拉电阻器,进入I2C器件,可以看到3.3V的电压,但电流将限于串联的两个上拉电阻值..... 我认为在这种情况下,可能会意外地重新为设备供电。

    如果您尝试在关闭设备电源时关闭信道,这可能是最好的做法。

    -Bobby