This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:正向信道的CRC

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659611/ds90ub954-q1-crc-of-forward-channel

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

我有两个关于转发渠道的CRC的问题。

 转发通道的CRC有多少位?

 CRC中计算的数据流长度是多久?

我想确认CRC的可能性。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    BCC_CRC_ERROR为1位,这表示在通过转发信道接收的双向控制信道帧中检测到CRC错误。 BCC_CRC_ERROR位是RX_PORT_STS1寄存器的一部分。 有关更多信息,请参阅DS90UB954-Q1数据表。