This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:片上100Ω Ω 输入端接电阻器会对TMDS (CML)信号造成损害

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659680/ds90lv804-will-on-chip-100-input-termination-resistor-be-detrimental-to-tmds-cml-signaling

部件号:DS90LV804
主题中讨论的其他部件:DS15BR401

我想使用此部件将作为CML信号的TMDS信号转换为LVDS。  我通常不会在接收器处看到100Ω Ω 差分端接电阻器,因为信号线将在接收器端部使用50Ω Ω 电阻器时被拉至3.3V。 这似乎会产生100Ω Ω 片上电阻器与两个50Ω Ω 串联上拉电阻器并联的结果 在50Ω Ω 的有效端接电阻中。  这是否会对信号产生不利影响?  感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您对我们产品的关注。
    我已经指派了一名支持工程师,因此您应该很快就会得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我建议使用DS15BR401代替DS90LV804。  DS15BR401没有100欧姆内部端接。

    此致,