This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS2003:复合晶体管驱动器EOL更换

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003AI, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659699/ds2003-darlington-driver-eol-replacement

部件号:DS2003

我对第5页顶部DS2003数据表中所示的等效电路图有疑问。  此图未显示接地和输出(发射器至集电极)之间连接的二极管。  但是,此部件的替代方案(如ULN2003AI)显示了接地和输出(发射器至收集器)之间连接的二极管。  请参阅ULN2003AI数据表8.2 部分。

DS2003

ULN2003AI

DS2003部件是否始终在接地和输出(类似于ULN2003AI等部件)之间连接二极管,而数据表方框图中并未显示该二极管?  如果没有, 是否 有DS2003替代产品在接地和输出之间未连接二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    欢迎使用E2E! 我看不到你所附的图片,但我理解你所描述的二极管。

    ULN2003A中从发射器到收集器的二极管用作寄生结构,确保正常运行。 DS2003不包含这些寄生二极管,但ULN2003A二极管不会导致任何问题,除非您使用反向电路正向偏置此二极管。  

    我们所有最新的低侧驱动器都包含此发射极-集电极二极管,用于寄生。 如果您能告诉我更多有关应用和操作条件的信息,如果ULN2003A不符合您的要求,我也许会推荐您使用另一种设备。

    如果您有任何疑问,请告诉我!

    谢谢!

    黄国章