This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 等离子显示器驱动程序SN75.587万和SN75.5881万所需的数据

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658923/data-wanted-for-plasma-display-drivers-sn755870-and-sn755881

我需要等离子显示器驱动程序SN75.587万和SN75.5881万的数据。

这些芯片随时可用(作为等离子电视显示器的备件),并且是具有高电压输出的移位寄存器。

这些输出可驱动约200V并运行5V逻辑(与Supertex部件不同,后者需要电平转换器,因为它们需要12v)

所有较旧的数据表似乎都从TI网站上消失了(另一个等离子驱动器是SN75.1518万,不幸的是,它是一个不可用的部件,但直到最近才有数据表)

有人可以帮助或建议我在SN75.587万和SN7.5588万的何处查找数据吗?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    请告诉我,请联系负责这些设备的工程师。 他们应尽快发布回复。  

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    我们不再支持此设备,我找不到它的数据表。 我向你表示歉意,并祝你好运。

    亚伦