This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:EMI和EMS

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659500/tcan1042v-q1-emi-and-ems

部件号:TCAN1042V-Q1
主题中讨论的其它部件: SN65HVDA1040A

大家好,

请您分享没有共模扼流圈的TCAN1042V-Q1和SN65HVDA1040A的EMI和EMS测试结果吗?

我的客户正在考虑不使用共模扼流圈来降低成本。

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Toshi-San,

    我已向您发送了一封包含两份报告的电子邮件。 如果您没有收到该邮件,或者需要其他信息,请告诉我。

    此致,
    最大