This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:FTDI连接

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658634/tps65986evm-ftdi-connection

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5982万TPS6.5981万TPS6.5981万EVM

USB团队,您好!

我的一位客户正在评估TPS6.5986万EVM AD,它在通过FTDI FT232H开发板将其连接到主机接口工具时遇到了问题。 未通过USB EP或FTDI连接至工具

我们迄今为止所尝试的:

-删除预安装的FTDI驱动程序,并安装主机接口工具安装文件附带的驱动程序(多次)。

-已安装应用程序自定义工具,包括FTDI驱动程序,但未成功。

-按照以下E2E POST (链接)中的说明进行操作,但没有成功。  

问题:

- 主机接口工具附带的TPS6.5982万驱动程序是否与TPS6.5986万相同? TPS6598系列的驱动程序是否相同?

我们是否错过了任何步骤? 建议如何继续?

编辑:

客户正在使用Win10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    确保下载的是Config工具(应用程序自定义工具),而不是主机接口工具。 我建议卸载您的FTDI驱动程序,然后通过下载配置工具(如下所示)重新开始,该工具可在此处找到: http://www.ti.com/tool/tps6598x-config。  

    笔记本电脑上没有问题。如果您仍然遇到问题,请尝试在另一台计算机上下载配置工具,看看问题是否仍然存在。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis,

    正如我在原始帖子中提到的,我的客户尝试了应用程序自定义工具,其中包含FTDI驱动程序,但没有成功。 我将验证是否先卸载了以前的FTDI驱动程序。

    您能否澄清我关于TPS6598x驱动器的问题?

    此致,
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    我看到上一篇文章一直提到主机接口工具。 此工具与应用程序自定义工具有很大不同。 两者都有不同的FTDI驱动器。 我只是想说明不要使用和/或下载主机接口工具。

    应用定制工具具有适用于所有三个TPS6.5981万/2/6器件的相同驱动程序。   我希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aramis,

    感谢有关TPS6589x驱动器的说明。 我的客户似乎也有此问题,因为Windows建议驱动程序可能有问题(请参阅附件)。 评论?

    我们是否有支持的FTDI主板列表?  使用应用程序自定义工具不会有任何问题。   

    此致,

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leo:

    我建议有两个选项:

    1) TPS6.5981万EVM具有连接的FTDI板,该板可以断开并与TPS6.5986万一起使用。

    2)我们有一个独立的FTDI板,用于日常运营。 向我发送电子邮件,我将发送可订购号码,以便您可以申请ZS订单。

    我希望这有助于:-)如果这回答了您的问题,请选择 “This resolved my issue”(这解决了我的问题)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis,

    谢谢,这将非常有帮助。 我会立即给您发送一条备注。  

    此致,

    Leo