This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS可以扩展到79英寸或更多?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659578/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss-can-extended-to-79inch-or-more

部件号:SN65DPHY440SS

SN65DPHY440SS可以扩展到79英寸或更多? 从摄像机到CPU,使用电线。数据表的典型应用为12英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    很难判断最大传输距离,不同传输材料可能会产生不同的结果,而且时钟速率,源信号摆动,源信号的DE级别,端点接收器的EQ功能也会产生影响。 如果客户可以测量或模拟降低的眼图,他们应该能够了解他们是否需要DPHY440提供ISI补偿。
    作为中继器,DPHY400还旨在消除因信道差异而导致的时间偏差。 只要输入计时符合DPHY440的规范要求,它就能够重新调整时钟和数据,以改善系统的计时余量。
    对于Rx或Tx上的中继器,这确实是一个系统选择。 如果想要利用DPHY440的EQ功能进行ISI补偿,他可能希望DPHY440靠近TX。 请注意,如果要使用DPHY440的“去偏斜”功能,则应将中继器放置在发生偏斜的位置。
    您最多可以使用两个级联中继器。
    此致