This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535的输入状态

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659669/tca9535-the-input-status-of-tca9535

部件号:TCA9535

尊敬的各位:

在默认模式下,TCA9535的引脚是输入端口,我想知道在此期间它是否为高z引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好!

    从功能图上看,该设备确实是一个高Z输入:

    Q1和Q2由FET控制,在将器件配置为输入时,FET不导电。 XOR和Flip Flops通常使用FET制成,输入到这些FET中的输入是高阻抗FET的门。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Bobby。