This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:DE / RE引脚2 MΩ 内部下拉/向上问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659228/thvd1550-de-re-pin-2-m-internal-pull-down-up-question

部件号:THVD1550
主题中讨论的其他部件: THVD1505

你好。

我在 DE和RE销上看到了THVD1550规格描述"2 MΩ 内部下拉/上拉"。   它是THVD1550的新功能吗?

我想知道为什么这种设计会增加。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ,

    下拉和上拉电路出现在其他RS485收发器中,如HVD78,HVD82。 THVD1505中指定了该值,以帮助某些客户设计 其数字接口。 如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Hao。
    感谢您的回复。 请问在设计上,有何需要注意这种规格呢? 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ,

    例如,如果您想通过在引脚处添加外部上拉或下拉电阻来更改默认状态,您将知道需要多少电阻来覆盖内部电阻。 有些客户之前询问过此类信息。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,