This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:关于主从的推荐连接引脚

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659493/tca9517-about-recommend-connection-pin-of-master-and-slave

部件号:TCA9517

您好,

我是否可以将主机连接到SDAB和SCLB端?
VCCA和VCCB的主设备和从设备之间是否有区别?
客户希望将主中继器连接到VCCB端。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tsukui-san,

    TCA9517是双向缓冲器,这意味着设备不关心A侧或B侧的人员。因此,将主控制器置于B侧将会起作用。 (注意缓冲偏移位于B侧)

    谢谢!

    -Bobby