This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB集线器电源不足

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB4041I, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659262/tusb2046b-power-shortage-on-usb-hub

部件号:TUSB2046B
主题中讨论的其他部件: TUSB4041ITUSB8041A

使用TUSB2046B执行USB集线器,计算机桌面:USB集线器上的电源不足。 集线器没有足够的电源来支持USB大容量存储设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    USB 2.0 规范定义了Vbus的最大电流消耗为500mA。 如果将TUSB2046B配置为总线供电的集线器,500 mA可能不足以同时为大容量HDD和TUSB2046以及集线器实施上的所有其他组件加电。

    如果您愿意在集线器应用上支持大容量硬盘驱动器,我建议您切换到自供电实施,并确保下游端口的电源可以支持预期负载。

    附注:请注意,TUSB2046B只能支持低速和全速速率,因此大容量硬盘的性能(传输速率)将不是最佳的。 我建议您看看USB高速集线器(TUSB4041I)或超高速集线器(TUSB8041A),它们更适合此应用。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge
    项目PP在3月,如果替换TUSB2046B,该项目将延迟。 现在我想知道为什么会发生这种情况,如果我们有解决方案,我会考虑在下一版本中使用TUSB4041或TUSB804。 我希望你能给我一些建议。谢谢!