This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UH949A是否支持3840*720分辨率

Guru**** 2601485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659337/ds90ub949-q1-does-ds90uh949a-support-3840-720-resolution

部件号:DS90UB949-Q1

尊敬的同事:

对于DS90UH949A+948A,它可以支持210m PCLK。 我的问题是,框架宽度是否有任何限制? 例如,如果显示分辨率为3840x720,像素时钟为~180MHz。但帧宽度超过2K限制。是否存在任何问题?

谢谢

此致

Charles Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Charles-Zhang
    949A+948A不是发布的产品。 如果您需要有关未发布产品的更多信息,请与BU市场营销和应用程序团队合作,了解未发布产品的功能。 您也可以在TI内部帮助论坛上发帖

    谢谢
    维贾伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    答案将在电子邮件通道中给出。 本E2E不适用于未发布的产品。您可以使用TI的其他论坛进行正确的调整。

    此致
    Steven