This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:SN75LVPE802输入和放大器;输出电源和放大器;N交换

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659202/sn75lvpe802-sn75lvpe802-input-output-p-n-swap

部件号:SN75LVPE802

您好,Sirs:

此芯片是否仅 为布局考虑而同时支持SATA 3.0 输入极性和输出极性交换?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry,

    对于SATA 3.0 应用程序,使用LVPE802可以交换输入和输出极性以改进布局。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:

    我明白了。非常感谢你的帮助!