This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:用于LVPE802的SATA P/N交换

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659204/sn75lvpe802-sata-p-n-swap-for-lvpe802

部件号:SN75LVPE802

大家好

     我将使用LVPE802的STAT redriver。

我可以换用SATA P(+)/N(-)信号吗? [ Laypou问题)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以在SATA应用中交换SN75LVPE802的输入和输出。  设备可以接收正常或反转的SATA信号。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee
    非常感谢