This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:传输身份数据对象寄存器(0x47)中的USB供应商ID&QUOT

Guru**** 2603315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658933/tps65982-usb-vendor-id-in-transmit-identity-data-object-register-0x47

部件号:TPS6.5982万

大家好,

虽然  在传输身份数据对象寄存器(0x47)中有一个“USB供应商ID”位字段,
应在该字段中输入哪个供应商ID,即客户(使用我们的TPS6.5982万)或TI?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    USB Vendor ID (USB供应商ID)字段应是来自客户的供应商ID。 使用USB-IF认证最终产品时,这是一项要求。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa