This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041上的13个端口集线器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659428/tusb4041i-13-ports-hub-on-tusb4041

部件号:TUSB4041I

是否可以使用 TUSB4041I IC开发13端口USB集线器, 并使用一个下行USB连接下一个IC (如串行连接)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    USB规格允许最多5层集线器,因此这是可能的。  您还可以将3个集线器连接到 1个集线器的下游端口,以创建一个13端口集线器。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢