This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:消息缓冲如何适用于此设备?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659347/tcan4550-q1-how-does-the-buffering-of-messages-work-for-this-device

部件号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN4550

TCAN4550是否提供消息缓冲(FIFO或邮箱)? 它是否缓冲TX消息?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lenio,

    是的,该设备在寄存器0x8000至0x87FF中有2k RAM,可分配为传输和接收CAN帧的缓冲区(基于优先级)或FIFO (基于计时)。 存储空间通过寄存器0x10A0 (RXF0C),0x10AC (RXBC),0x10B0 (RXF1C),0x10BC (RXESC),0x10C0 (TXBC), 0x10C8 (TXESC)和0x10F0 (TXEFC)。

    此致,
    最大