This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万EVM:100Base测试模式的合规性测试

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659358/dp83822evm-compliance-test-for-100base-test-pattern

部件号:DP8.3822万EVM

您好,

我的客户正在尝试使用DP8.3822万为100Base生成测试模式,但数据表中没有解密功能如何激活此模式。 只有10Base的解密。

请问您对此有何评论?

谢谢,此致


Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adrian:

    这取决于测试图案的用途。 如果您要传输任意数据,请使用PRBS功能。 请参阅DP8.3822万数据表中的该功能。 要使PRBS模式进行传输,需要将DP8.3822万链接或强制设置为100m速度。

    如果您需要生成用于合规性测试的杂乱闲置模式,请使用此应用说明 www.ti.com/.../snla266.pdf

    此致,