This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:能否告诉我SN65HVD1781的部件号?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659170/sn65hvd1781-could-you-tell-me-about-part-number-of-sn65hvd1781

部件号:SN65HVD1781

您好,

SN65HVD1781D和SN65HVD1781DG4有何区别?

此致,

Sekiguchi先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sekiguchi-san,您好!

    这两个部件号之间没有区别。 "G4"后缀最初旨在区分使用"绿色"模具化合物的设备,这意味着它符合RoHS标准,不含SB/BR。 但是,由于此系列中的所有器件都符合TI的绿色封装准则,因此不再需要这种区分。

    您可以在TI阅读有关绿色封装的更多信息,网址为:

    www.ti.com/.../Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

    此致,
    最大