This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:参数合规性和Tj

Guru**** 2603405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658093/tusb1210-question-about-parametric-compliance-and-tj

部件号:TUSB1210

大家好,

我对 TUSB1210的数据表规范有两个问题。

我将 这些问题描述 如下,您可以在下面的"我的问题"中提供帮助吗?

问题1.

"参数合规性"是什么意思?

-对于“参数符合性”,我不明白这是甚么类型的符合性。

问题2.

环境温度是否符合参数要求?

-这是在"参数符合性"测试下显示的规范,TA应保持-40至85C,在"参数符合性"测试期间,Tj应保持较低的125C。

如果我们保持该温度范围,TUSB1210是否作为推荐的工作条件工作? 我的理解是否正确?

谢谢!

此致,

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomiyama-san,

    我要求提供此信息,一旦得到答复,我将立即回复您。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    谢谢,感谢您的帮助。

    此致,

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    我刚刚从我们的系统工程团队获得反馈;参数合规性意味着它符合所有数据表参数。
    参数合规性的环境温度基本上意味着它是推荐的工作温度。

    此致,
    豪尔赫