This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:电源定序

Guru**** 2385670 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658606/hd3ss3220-power-sequencing

部件号:HD3SS3220

VBUS_DET,VDD5和VCC33之间是否有任何特殊的功率顺序?

我想通过由 TPD1S514-1 (斜坡时间= 23.MS)保护的VBUS为VDD5供电3.3 ,而TPD1S514-1 (斜坡时间= 23.MS)反过来将为+5至+VDPCR(EP53F8QI:Soft Start=1.62mS max)!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel您好!

    对于H3DSS3220,没有特定的开机/关机顺序。 即使此设备支持电池电量耗尽,因此顺序并不重要。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis Omar Moran:

    我的HD3SS3220的VDD5由的VBUS_SYS通过TPD1S514-1提供支持。 如果出现过电压故障,在放电电路将电压降至5V以下之前,HD3SS3220的VDD5将在~100ns的情况下显示MAX 5.99V。 我能假设这种保护足够吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    理论上这可能是足够的保护,但TI不推荐这种情况。 请注意,绝对最大评级仅适用于极端和随机条件(不经常)。 这种情况可能会缩短设备的使用寿命。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队