This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:查找相当于DS15BA101/DS15EA101芯片集的FPPD-Link III

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101, DS90UA101-Q1, DS90UA102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658703/ds90ua101-q1-looking-for-the-fpd-link-iii-equivalent-to-the-ds15ba101-ds15ea101-chip-set

部件号:DS90UA101-Q1
主题中讨论的其他部件:DS15BA101,DS15EA101 DS90UA102-Q1

我正在AV社区中做一个叫做落地箱的工作。 这需要大量的音频输入并将它们放在一根电缆上,然后将它们发送到另一个盒子,该盒子将它们分开,并对所有内容进行DAC处理,以便它可以进入音频混音器。 我正在使用DS90UA101-Q1/DS90UA102-Q1作为我的SER/DES,需要DS15BA101/DS15EA101芯片集之类的东西来通过几百英尺的同轴电缆获取信号。 如果这是一个愚蠢的问题,请原谅我,这是我第一次尝试设计这样的东西。 我当时认为 DS15BA101/DS15EA101芯片组可能起作用,但Wikipedia却用"FPD-Link III停止使用LVDS技术,仅使用 CML"吓到我,让我担心这可能根本不起作用,或者可能只在这个界面超出了我的科学能力之后才起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心, 没有愚蠢的问题...

    所需的0.1uF交流电容将消除CML和LVDS的共模差异。

    DS90UA101/102将丢失DS15BA101/DS15EA101位于DS90UA101和DS90UA102之间的背信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS15BA101数据表指出,共模电压应为VDD -正电压摆动,DS90UA101-Q1的输出上没有共模直流,标称差动电压摆动为680mV,因此我绘制了偏置值,将无共模的信号引入DS15BA101推荐的共模。 我不知道是否有必要这样做,因为您说交流耦合盖可以处理所有事情, 但我不知道只是将它们与交流电压盖和差动对之间的100欧姆电阻器粘在一起,就输入共模而言,DS15BA101数据表推荐的电阻是否真的很好。 我想确认,您说的是我可以在没有偏见的情况下连接这些东西。 感谢您对初始帖子的及时反馈,我花了一段时间才回复,因为我必须做一些调查并直接了解我的事实,这样我就不会浪费每个人的时间。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。