This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:IOL P端口IO

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659282/tca6408a-iol-p-port-io

部件号:TCA6408A

你(们)好

P7-P0的低电平输出电流(IOL)最大为25mA。

绝对最大额定值的IOL为50mA。

​​每个端口是否有这些值? 还是所有端口的总和?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na:

    每个GPIO设置50mA的绝对最大值,例如:GPIO0可达到50mA的最大值,GPIO1也可同时达到50mA的最大值,因此总电流为100mA。 请注意,TI建议每个GPIO引脚的最大电流为25mA以满足数据表规格,超过此值的任何组件可能不会按预期运行,但仍可正常工作。

    此处还需考虑的重要参数:ICC至GND的最大电流为200mA,因此应小心不要通过GPIO和SDA/INT引脚拉动过大电流。 因此,如果所有GPIO都拉电25mA,SDA拉低,则会超过GND的最大电流。

    您可能需要考虑的另一件事是交叉点温度将受到的影响。 当您开始将较大的电流吸入或吸入此设备时,您将提高结温。 如果环境温度也很高(您的终端设备处于高温区域),则会将结温推高,并且可能会超过允许的最大结温,从而损坏设备。

    谢谢!

    -Bobby