This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP152:关于IBIS模型

Guru**** 2910930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP152, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658828/ds25cp152-about-ibis-model

部件号:DS25CP152
主题: DS25CP102中讨论的其他部件

您好,您可能会担心,

我有一个关于DS25CP152的请求。
我们的客户需要DS25CP152的IBIS模型进行开发。
但是我在网上找不到IBIS模型。
请发送给我吗?

此致,

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是IBIS模型。

    此致,

    Leee2e.ti.com/.../ds25cp102.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李山

    感谢您的快速回复。

    顺便提一下,这是DS25CP102的IBIS模型。

    我们可以使用IT来代替DS25CP152的IBIS模型吗?

    我担心DS25CP152和DS25CP102之间交流特性的差异。

    此致,

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS25CP102和CP152在型号中具有相同的输出特性。  IBIS模型不包括DS25CP102设计的任何输出去重。

    此致,