This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:环境ESD

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659212/uln2003a-environment-esd

部件号:ULN2003A

我们设计的环境 产品 像传感器,这条通信线路通过15米的并联信号传输。 在印度的环境中,清晨它不能正常工作,但在上午9点(12月和1月)之后它可以正常工作。 我们知道的问题是:“如果在人类的阳光下形成夜间冷却,人类的问题就会越来越严重。 而且我们也不知道哪些组件会受到影响,比如放大器,微控制器,缓冲器,线路驱动。 我们如何在设计和PCB中控制环境。 请给出任何解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siva Kumar,

    感谢您的提问,欢迎来到E2E!

    不幸的是,问题似乎在于为系统构建一个盘柜,而不仅仅是影响ULN2003A。 我将您转接至工业系统团队,以获得更好的响应。

    谢谢!
    黄国章