This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1是否与DS90UB953-Q1串行器兼容?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658856/ds90ub964-q1-whether-is-ds90ub964-q1-compatible-with-ds90ub953-q1-serializer-or-not

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB953-Q1

尊敬的术语:

我想知道DS90UB964-Q1是否与DS90UB953-Q1串行器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,如果视频输入与964的带宽匹配,953和964组合可正常工作。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven&Team,

    我选择了960p分辨率,12位/像素,60 fps的图像传感器。 因此,DS90UB964-Q1带宽的最大输出数据速率可以。

    但在964的数据表中,它仅支持三种模式。 它们是12位LF/12位HF/10位DVP模式(DS90UB913AQ/913Q/933Q兼容)。

    在964的功能块图中,它有一个名为‘串行到并行’的块,它与954非常不同。

    因此,我想964不能从953反序列化CSI-2协议串行数据,但我不确定。

    请帮助确认此问题。  以前有人做过这件事吗?

    谢谢。