This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:可以'不能写入

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/657012/ds90ub954-q1evm-can-t-write

部件号:DS90UB954-Q1EVM

您好,先生  

1.我知道如何写入DS90UB954EVM,因为我可以读取954的寄存器值,但无法写入下面的视频链接

2.如果使用954读取CMOS传感器寄存器,我需要遵循snla222这个应用说明,方法与914相同,对吗?

www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    1.是否可以转储所有寄存器值? 0x4c的值是多少?

    2.是的。但是UB954有两个端口,您首先需要根据0x4C区分端口。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,强  

    我看到DS90UB964EVM具有初始化参考代码

    DS90UB954是否有此初始化参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,
    UB954与UB964非常相似,您可以参考UB964的I2C启用设置和RX端口设置以及CSI端口设置。
    此外,您还可以查看UB953和UB954启动应用程序。有关更多消息,请在TI.com中查看备注和在线视频培训。

    此致,
    Steven