This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:重启时显示丢失

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656644/ds90uh926q-q1-lost-display-when-reboot

部件号:DS90UH926Q-Q1

您好,

  我使用926connect和927,有时重启uh927时,面板失去显示,除非 关机再开机,否则无法恢复。 当926Panel没有显示图片时,我尝试启用

模式生成器仍然不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Enson,
    "显示丢失"表示面板中没有图像? 您能否检查"锁"销?
    当您启用模式时,它是UB9"?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没有图像,只有背光。我检查寄存器0x1c是否为0x03。是的,我启用9'sl模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果没有选中图像,您可以通过更多的调试来查找我们的更多线索:
    1.请检查UB9检验 器的输出PCLK,是否正确?
    2.如果操作1后没有PCLK,您可以检查UB926是否设置正确? 包括模式生成设定...
    3.如果UB926输出中的PCLK处于活动状态,您还可以检查RGB输出数据,它们是否正确? 如果是,您可以检查显示面板问题。

    此致,
    Steven