This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:如何使用双向控制信道来控制DS90UB928Q-Q1

Guru**** 2601485 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1, DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655125/ds90ub927q-q1-how-to-use-bidirectional-control-channel-to-control-ds90ub928q-q1

部件号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q-Q1

大家好,

我们希望使用双向控制信道来控制DS90UB928Q-Q1。

应设置DS90UB927Q-Q1的哪个寄存器或与DS90UB928Q-Q1设置配合使用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,
    您可以启用I2C直通设置(以日/秒为模式)

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,强:

    它使用I2C来控制DS90UB928Q-Q1。
    但0x12中的传递设置与I2S相关。
    您能否详细描述如何设置?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:
    您是否正在检查I2S?
    要从UB927访问UB928寄存器,您可以使用I2C,如下所示:
    设置I2C直通(SER 0x03[1]1
    设置SlaveID0 (SER 0x070x0A)
    设置SlaveAlias (SER 0x080x0A)
    使用地址0x0A读/写从属设备


    此致,
    Steven