This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:IDX设置:Rhigh =开路,Rlow =对地短路

Guru**** 2599455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658824/ds90ub934-q1-idx-setting-rhigh-open-rlow-short-to-gnd

部件号:DS90UB934-Q1

大家好,

我有两个关于IDX 和UB934模式引脚的问题。

1.在表7数据表23页中选择0号时,Rhigh应为Open (开路),Rlow应为10kohm to GND (接地)。

是否 存在仅将IDX引脚短接到GND而不是通过10千欧连接的问题?

2.只要选择相同的除法比来实现Vtarget,选择不同的电阻器组合来进行模式引脚上拉和下拉是否可以?

表2.第18页

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.是的,您可以将IDX短接至GND。

    2.可以,只要您尝试获得相同的电压目标。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!