This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:未使用的引脚和原理图检查

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658988/trs3122e-unused-pin-and-schematic-check

部件号:TRS3122E

您好,先生:

作为标题,

您是否可以帮助我们先检查原理图并为我们提供一些有关未使用引脚的建议(我看到 未使用的驱动器输入应连接到GND或VCC)。 Rout / dout / Rin未使用的引脚如何?

e2e.ti.com/.../2018.0124万_2D00_TRS3122ERGER.output.pdf</s>3122

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒诚,
    实际上,DIN通过2MOhm电阻器在内部被拉至VL。 您可以让它们保持打开状态或从外部连接到GND/Vcc。 Rin具有5kOhm下拉电阻器,这是RS232标准的原因。 您最好保持目前的状态。 偏心和偏心将出现偏压或在无电源的情况下产生高阻抗。 不存在让他们处于开放状态的风险。
    在讨论原理图时,我建议使用16V额定电压来实现电压上限(C4020,C4021,C4023,C4024,C4025), 因为供油泵电路可以使电源电压增加两倍。
    如果您有其他问题,请告诉我。
    此致,