This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:VBB引脚,带交流耦合

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659069/sn65lvcp408-vbb-pin-with-ac-coupling

部件号:SN65LVCP408

大家好,

我的客户正在使用带交流耦合输入的SN65LVCP408来进行应用,并且想知道什么是VBB引脚的最佳实施。

我在 这里指的是E2E帖子 ,最后一个帖子建议让销子保持浮动状态。  但是,我想检查并查看添加耦合电容器(例如:0.01uF)是否适合滤波噪声?

感谢您的事先澄清和帮助,

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    我建议在电路板上放置电容器封装,以防万一,但我们尚未发现需要在VBB处添加外部滤波。  如果以后需要在PCB上进行任何探测/调试,则具有占用空间将使TP变得简单。

    此致,