This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159和TMDS181电平转换器问题

Guru**** 2602295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655637/sn65dp159-sn65dp159-and-tmds181-level-shifter-question

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件: TMDS181

你好。

我有关于 SN65DP159和TMDS181级别的问题。  对于这种设计,需要注意。

请提供帮助。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    首先,我想从结构图开始。 DP159设计用于输入DP++信号和TMDS输出。 那么,我想澄清一下FPGA是源还是源? 在您的图中,HSEC8是TMDS181的输出和DP159的输入,但原理图看起来像是交换的。 此外,请确保FPGA和HSEX8中的电压水平以及是交流耦合还是直流耦合。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 弗朗西斯科。

    感谢您的回复。 请参阅以下内容。 TMDS181和DP159输入/输出均添加系列电容器。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    您能告诉我FPGA侧有哪些类型的信号吗? 根据此图,它应该起作用。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ

    您是否有一些反馈?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的弗朗西斯科。
    你好。 在FPGA侧是HDMI (TMDS)信号,DP159输入和输出直流电压不同。 我认为DP159输入和输出添加系列电容器正常。 对吧? 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好AJ

    DP159的输入端必须有交流耦合电容器,如果输出端取决于您所使用的散热器的电气特性。

    此致

    弗朗西斯科