This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:有关ULN2003A的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658895/uln2003a-question-about-uln2003a

部件号:ULN2003A

你好。

我有一个关于ULN2003A的问题。

IC = 100mA、Vin = 2.85V
环境温度:-10~70℃

在这种情况下是否工作? (是否可以打开?)
是否有参考资料?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masazumi Ishii,  

    设备应在这些条件下工作,但如果您能告诉我有关应用和工作条件的更多信息,我可以为您提供详细的答案。  

    有关参考材料,请参阅ULN2003A数据表。 第17页有几个可能对您有所帮助的系统示例。

    谢谢!

    黄国章