This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:关于通信模式设置

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658342/sn65hvda100-q1-about-communication-mode-setting

部件号:SN65HVDA100-Q1

大家好,

我们的客户遇到有关SN65HVDA100-Q1的问题。

请回答以下问题。

1.通过连接TX/RX/EN,LIN IC和CPU是否存在问题?

2.我想知道CPU是如何检测模式的,有没有方法可以检测模式?

3.是否有故障安全措施来避免通信故障?

 (除了关闭电源之外,还有其他恢复方法吗?)

在哪种情况下LIN IC无法通信?

5.如果LIN信号在EN进入低或高时在tmode_change的标准时间内进入,将会发生什么情况?

 (当EN在最大5 us范围内更改时)

在EN端子始终处于高位时,是否会出现不便或麻烦?

祝您一切顺利,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山

    感谢您提请我们注意此机会和问题。 您是否有任何方法可以共享此项目的应用程序?

    1.这种方法没有固有的问题,但您可以从LIN收发器控制和检测的内容有限。

    2.检测设备模式的最佳方法是监控INH引脚,并控制发送到EN引脚的信号。 如果不知道INH的状态,将很难确定您是处于睡眠模式还是待机模式。 您还可以监控RXD引脚的状态,因为它也会从模式更改为模式。 在睡眠模式下,RXD引脚是浮动的,在待机模式下,RXD引脚是低电平的,在正常模式下,RXD正常工作:跟随总线通信。

    3.此设备上有多个故障检测电路(欠压,过热和失地保护)。 发生这种情况时,设备会自行关闭,并在故障状况消失后重新启动。 设备确实可以自动打开和关闭电源,而不是用户必须手动执行的操作。

    4.我在3.中提到的任何情况,欠压,过热和失地,因为这些都将导致设备关闭。 设备也无法在睡眠或待机模式下进行通信;但是,在睡眠模式下,设备处于低功率监控状态,允许其响应LIN总线上的LIN唤醒请求。 这在第10页的数据表中有进一步的说明,但如果您想对其进行更详细的解释,请告诉我。

    5.如果您从低EN变为高EN,则LIN总线可能会被忽略,因为您将从睡眠/待机过渡到正常,并且tmode_change发生的位已通过,收发器将无法识别,因为电路仍处于低功耗/睡眠模式。 如果在从高EN到低EN时发生这种情况,也可能发生同样的情况,根据信息的定时和LIN总线上的模式,您也可能无意中导致LIN唤醒触发。

    6.如果用户要求设备始终处于正常模式,则始终保持EN引脚高电平没有问题。 但是,如果用户想要进入睡眠和/或待机模式,则始终保持EN引脚高电平将不允许这种情况发生。

    如果您还有任何疑问或问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    感谢您的回答。
    该应用程序是车内时钟。
    这是否意味着,即使EN在比tmode_change标准更短的时间内从高更改为低更改为高,它是否会变成Normalmode?
    问题未出现,是吗?

    此致,

    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯吉山

    如果在5 us以下将EN从高切换为低切换为高,则应在设备上看到无模式更改。 我不确定,但我认为有一个去毛刺滤波器,这样当EN引脚出现短时毛刺时,模式不会意外改变。 它还可防止任何可能会触发EN引脚的噪音。

    此致,