This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:请求TPS2546和USB唤醒功能

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656408/tps2546-asking-for-the-tps2546-and-usb-wake-up-function

部件号:TPS2546

大家好,

客户使用TPS2546。对于插入SanDish 64K和鼠标的特定HBU,desgin的唤醒功能存在问题。

问题已耗尽的程序:
 1.使用SanDisk64G和鼠标插入USB集线器
 2.操作系统上的SanDisk64G和鼠标功能正常
 3.将NB系统设置为S3
 4.我们不采取任何措施时,系统将从S3 "自动"恢复。客户期望正常的行为是系统将进入S3,而不是在没有任何唤醒功能的情况下唤醒      通过闪存和鼠标执行操作。
下面是一些ABA交换实验。失败条件只发生在特定端口和集线器上。
  1.如果更换另一个USB集线器,则客户机无法复制该案例。
  2.如果更换另一个USB驱动器,则客户机无法复制该机箱。
  3.如果使用另一个USB端口,则客户机无法复制该机箱。

 

  1. 未连接集线器
  2. 集线器已连接
  3. 进入S3模式

zh-CN

H

H

H

CTL1

H

H

CTL2

H

H

H

CTL3

H

H

H


问题:
1.请你就此发表意见。
2.您能否解释NB如何从USB端口的集线器/KBM唤醒?
3. TPS2546与流中集线器之间的唤醒关系是什么? 这是否与TPS2546相关? 如何改进它是否相关?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    请说明,当系统为S0时,TPS2546处于CDP模式(1111),当系统更改为S3时,TPS2546处于DCP自动模式(0111)?

    处于S3状态时,系统会自动恢复到S0?

    如果您查看上表,当在DCP Auto (0111)中设置TPS2546时,负载检测将会打开,且具有非电源唤醒限制。  带有SanDisk64G和鼠标的USB集线器可能会抽取足够的电流来跳闸此负载检测并断言状态引脚。  连接USB集线器后,您能否测量到USB集线器的电流?

    此致,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    这是客户设置。 我们正在与客户核实设备的电流消耗。  

    如果当前触发负载检测并断言状态引脚,那么避免这种情况的建议是什么?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    请说明,当系统为S0时,TPS2546处于CDP模式(1111),当系统更改为S3时,TPS2546处于DCP自动模式(0111)?

    回答:是的。

    下面是TPS2546状态引脚和电流波形。 同时附上客户示意图。 Ilim_lo为33.2KOHM (1.5A)。 (密码为 "ti")

    请提供您对此问题的意见。

    e2e.ti.com/.../tps2546.zip

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    请通过电子邮件(d-porter1@ti.com)向我发送波形和原理图,因为我无法查看文件。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    所以这不是状态引脚跳闸。 TPS2546如何从CDP更改为DCP (S0更改为S3)?系统如何决定何时执行此操作? 当端口毫无理由地自动从S3更改为S0时,它是否会改回CDP?

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    在NB中,单击"睡眠"选项。 进入S3。

    从S3更改为S0时,它将改回CDP。

    请尽快就此问题提供您的意见。

    以下是USB D+/D-信号以供参考。

    从S0到S3,D+和D-波形。 (这是正常情况,集线器没有SanDisk,因此不会自动唤醒)

    从S3自动唤醒至S0,D+和D-波形

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    我对拖延表示歉意。 连接SanDisk64G和鼠标后,系统是否会自动唤醒?

    我正在研究TPS2546如何对集线器作出反应。 我认为这与TPS2546如何处理集线器有关。 连接集线器时,它可能始终处于S0状态。

    此致,
    多诺万