This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:它是否支持2320 X 720 60Hz?

Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658097/ds90ub949-q1-does-it-support-2320-x-720-60hz

部件号:DS90UB949-Q1

您好,

客户问题: DS90UB949-Q1是否支持2320 X 720 60Hz?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以检查此案例的PCLK,它可以满足UB949的请求(以d/s (<=170MHz)为单位)。

    Steven