This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:如何根据DS90UB947的输入格式配置DS90UB940 CSI-2输出数据格式?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654708/ds90ub940-q1-how-to-configure-the-ds90ub940-csi-2-output-data-format-according-to-the-input-format-of-ds90ub947

部件号:DS90UB940-Q1

大家好

我对DS90UB940的CSI-2输出数据格式有问题。

根据数据表中的8.4 5部分,DS90UB940-Q1 CSI-2 Tx支持多种数据类型,并且可以通过设置寄存器来配置输出格式。  

根据表10,  当IFMT为0x00 (RGB444)时, OFMT可配置为六种输出格式 ,这是否意味着DS908UB940可以转换RGB444

在内部转换为不同的输出格式?

如何 将 IFMT设置为RGB565?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angus,
    颜色空间转换只能从RGB转换为YUV。 对于RGB565,设置如下所述(参见d/s第41页)。
    RGB565 0x22 000010 RGB565图像数据

    此致,
    Steven

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Steven,感谢您的帮助。
    因此940可以将RGB转换为YUV格式。 根据D/s第65页的IFMT寄存器配置,它不支持RGB565输入格式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,UB940只能完成很少的视频转换,因为它不是类似于ISP的芯片。

    此致,
    Steven